This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:有关差分输入电压的问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, TCAN844-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496572/tcan1044a-q1-question-about-differential-input-voltage

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题: TCAN844-Q1中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户检查了 TCAN1044A-Q1规格。

关于低功耗模式下的差分输入电压、他们的终端客户具有以下规格:

在数据表中,我找到了以下规格:

客户担心、如果 TCAN1044A-Q1在3.0V (例如-3.5V)电压下唤醒会怎么样、因为其规格最低为-4V。

此外、TCAN1044A-Q1可唤醒超过8V (例如8.5V) 、因为其规格最大为9V。

是否有任何解决方案? 或者、您是否可以推荐其他符合终端客户规范的8引脚 CAN 收发器?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    数据表表明它可以处理超出客户要求的更多裕度。 另请参阅 TCAN844-Q1、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。

    我有点困惑、您的意思是、例如、TCAN1044A-Q1在达到9V 之前不会唤醒?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    该规格定义了当器件处于待机模式、即当总线上外部出现显性/隐性消息时测得的差分电压、最小值和最大值范围内的任何电压都是可以接受的。

    如果客户真正 要求器件(在待机模式下)解释或被动响应显性消息(仅当差分电压≤0.8V 作为显性信号示例时)、则建议采用 TCAN844-Q1。 同样、对于隐性信号-0.3V、即、我怀疑系统测试会表现出可接受的行为、因为总线很可能无法到达拐角、谢谢。

    此致、

    Michael。