This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:工业 CAN 演示 Informtaion

Guru**** 2453000 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498295/sn65hvd234-industrial-can-demo-informtaion

部件号:SN65HVD234

工具/软件:

我有一个三板工业自动化 CAN 演示(MN04、SN04和 SM04)。 它们都在铜层上标记为"传感器节点 CBSN-1和 CBSM-1"。  CAN 总线的 DB9互连。 CBSM-1似乎是具有额外串行 DB9的主器件、以便进入 PC?  具有 TMX320 DSP。  另外两个是 CBSN-1、具有 TMS320和 PAV338。

我们希望使用这些板来评估我们的 SN65HVD234 CAN 产品。  有没有机会获得一些软件文档?  还是交易?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    请注意、您已联系 CAN 收发器组。

    不幸的是,我们不是 TMS DSP 的专家,主要可以支持物理/电气层,而不是控制器/软件层,并会建议联系有关的小组演示板/ TMS 器件,谢谢.

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    也许您错过了我们尝试使用上述三元演示板测试 TI CAN 产品的器件。  电路板就在我担任 TI 应用工程师时。 我认为您的资源在档案中比我可以访问的一般搜索引擎更深。

    我们对任何 DSP 都不感兴趣。 我将它们包含在三块 TI CAN 演示板的说明中、因为软件人员可能已经识别出位于三块板中心的处理器。  这些演示了使用 TI CAN 收发器的各种工业接口、LED、电机驱动器等。

     我识别出的收发器具有 VP 前缀。 不确定这些是初始原型零件。  原理图和代码会非常有用。  或者、您可能希望用当前工具来换取 TI CAN 历史记录中的这些"收集器的商品"。  我可以(双关语意)发送图片,如果你有兴趣。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN65HVD234确实有标记"VP234"。

     ti.com/lit/pdf/sler003上有一个原理图。 它有一些联系信息,但从2003年,所以我怀疑你将能够获得该软件。