This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:Ibis/S 参数提供的文件配置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498180/ds125br111-ibis-s-parameter-provided-files-configuration

部件号:DS125BR111

工具/软件:

我尝试对采用 DS125BR111的设计运行信号完整性分析。  

我下载了12G 线性 EQ IBIS AMI 模型并找到了用于我的器件的2个 s 参数文件: WQFN24_rx.s4p 和 WQFN24_tx.s4p。   

我还找到了 rxterm.s4p 和 txterm.s4p。 这些文件有哪些用途?  

 下面显示了我的信号完整性分析设置。 您能否验证我是否  按预期使用了 WQFN24_Rx.s4p 和 WQFN24_TX.s4p?  

TX (我的模型)-> WQFN24_Rx.s4p -> WQFN24_TX.s4p -> RX (我的模型)

此外、您是否知道是否使用了默认 SMBus 寄存器值来捕获 WQFN24_Rx.s4p 和 WQFN24_TX.s4p 的 s 参数  ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esteban:

    请提取该工程中包含的示例工程、并将其用作参考。  WQFN 文件为器件封装的 s 参数模型。  rxterm 和 txterm 为器件 RX 和 TX 终端建模。

    您包含的信号完整性分析设置不适用于该模型。  该模型旨在用作 IBIS-AMI 模型。  请参阅示例工程。

     WQFN24 s 参数文件是该器件封装的模型。  这些引脚与 SMBus 寄存器值无关。

    谢谢、

    Drew