This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:DS560DF810

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497914/ds560df810-ds560df810

部件号:DS560DF810

工具/软件:

尊敬的团队:

目前 Nokia 正在研究 DS560DF810重定时器(带交叉点)在其应用中的使用情况。

他们正在寻找一种在两个不同50G (输出)通道之间切换的解决方案。 因此、只会使用一条信号路径。

 

因此,他们只会有直槽的情况 应用中的交叉情况(例如、从 RXB 到 TXB、或从 RXB 到 TXA)。

 

 

 

 

在数据表中、只有一个器件总电源电流的功率图。 这应该是将此数值用于热分析和功率分析的一种很高的方法。

 

您能为我们提供仅采用直槽式的应用的功率数据吗 是否应使用交叉情况?

我们假设另一条信号路径(从 RXA 到 TXA 或从 RXA 到 TXB)不会处于活动状态、不会消耗任何功率? 我们可以禁用这条其他信号路径、还是可以将其置于断电模式、以避免额外的功耗?

 

您能为我们提供一些此类用例的准确电源图(交叉点用于50G 以太网且禁用了其他信号路径)吗?

 

如果您需要更多信息、请随时提问。

 谢谢。此致、

Chintu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintu:

    根据数据表:"要计算通轨模式下的总功耗、请使用以下公式:WTOTAL = WIDLE_TOTAL +[W Ch_Thru×(No. Active channels)]。"

    使用典型的功率测量、假设1个通道处于活动状态:

    • W Ch_Thru = 510mW (交叉点模式、TX FFE 启用)
    • WIDLE_TOTAL = 1175mW
    • Wtotal = 1175mW +[510mW *1]= 1685mW
    我们假设另一个信号路径(从 RXA 到 TXA 或从 RXA 到 TXB)不会处于活动状态、不会消耗任何功率?

    使用交叉模式时、 另一个信号路径将不会处于活动状态(假设输入端没有信号)。

    如有任何不清楚的地方、请告诉我。

    谢谢、

    Drew