This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206B:SN65MLVD206B 负载和输出电平

Guru**** 2929780 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD206B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490760/sn65mlvd206b-sn65mlvd206b-load-and-output-level

器件型号:SN65MLVD206B

工具/软件:

您好、
我对使用 SN65MLVD206B 有一些疑问。如下图所示、SN65MLVD206B 同时用于驱动器和接收器。
M-LVDS 的端接电阻为100 Ω。 M-LVDS 线路在 P 侧的振幅为1.0V、在 N 侧的振幅为1.0V。
振幅似乎很大。 有问题吗?
M-LVDS 线路的100 Ω 端接是否存在任何问题?

此致、
Hyodo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    M-LVDS 应使用100 Ω 电阻器进行双端接、以实现50 Ω 的等效电阻。  有关更多详细信息、请参阅该应用手册。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢你,对不起晚回复。

    仅将两个器件与 M-LVDS 时、我是否应该注意什么?
    信号振幅高于 M-LVDS 电平。

    "M-LVDS 旨在使用100欧姆电阻器 进行双端接"
    这意味着 发送器和接收器都需要100 Ω 端接?
    目前、只有接收端以100欧姆端接。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分电压高于正常值、但这对接收器来说不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正如 Clemens 所说、接收器可以处理更高的差分电压、因为建议的运行 VID ((max))为 Vcc。

    M-LVDS 规范规定 M-LVDS 总线应使用50欧姆的端接电阻。 所以给出了 M-LVDS 器件数据表参数的原因是负载电阻为50欧姆。 通常、当使用两个100端接电阻器与单个50 Ω 端接电阻器并联时、可实现出色性能。 在您的情况下、您似乎只进行点对点通信、而不是多点通信、因此 双端接 可能不那么重要。 唯一的问题是、如果您驱动50欧姆传输线、则信号完整性。 使用单个100欧姆端接电阻器会产生比匹配的50欧姆更多的反射。 根据您的数据速率和布局、这可能是不可接受的。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack
    感谢您提供更详细的答案。
    我知道电流电路不是一个大问题。
    但是、由于存在过冲、我想改善波形。
    我想更改终端电阻。 下图中的 a 或 b 哪一个更好?


    此致、
    Hyodo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hyodo、

    我推荐选项 B (两个100欧姆)、因为这是 M-LVDS 系统的典型拓扑。 一个电阻应尽可能靠近驱动器、另一个电阻应尽可能靠近接收器。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、
    我的猜测是正确的。 你已经清除了我的思想。
    谢谢您!

    此致、
    Hyodo