This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E-SEP:3.3V 电源、而不是5V 运行

Guru**** 2815685 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD9491-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497561/sn65c1168e-sep-3-3v-supply-instead-of-5v-operation

器件型号:SN65C1168E-SEP
主题中讨论的其他器件:THVD9491-SEP

工具/软件:

它可能涉及的人:

 SN65C1168EMPWSEP 是否可以在3.3V 电源而不是5V 电源下运行?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Art、

    不可以、该器件的典型工作电压设计为5V。 在3.3V 电压下使用该器件会在建议运行条件之外使用、并且所有电气参数将不再适用。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bobby!

      由于器件是在3V 而不是5V (建议电压)下进行测试、因此数据表有点令人困惑(请参阅随附的数据表摘录)

    您能解释一下吗?

     

    谢谢!

     

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Art、

    输入电压、而不是 Vcc。

     我们的大多数 RS485器件都支持 TTL、该 TTL 使用0.8V 作为低电平(VIL)和2V 作为高电平(VIH)。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否具有与  SN65C1168EMPWSEP 等效的军用级(使用 VCC = 3.3V)或任何使用3.3V VCC 的军用级 RS 422收发器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们没有双通道器件。

    https://www.ti.com/interface/rs nom-485-3B-42/products.html#-1=M%3Bfalse&0nom=3.3%3B3.3& rs

    我相信这些器件中的大多数都将包含军用温度支持。  

    上面搜索中未包含的还有 THVD9491-SEP (新版本)。

    - Bobby