This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4421:在 RS -485模式下是否禁用 RS -232功能并处于高阻态?

Guru**** 2502215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498952/thvd4421-are-rs-232-functions-disabled-and-high-z-when-in-rs-485-mode

器件型号:THVD4421

工具/软件:

数据表清楚地指出、"当器件配置为 RS -232模式时、RS -485电路和120Ω 端接被禁用、并且不会干扰 RS -232通信。"

但在 RS -485模式下没有这样说?

即、没有任何声明:"在 RS -485模式下、RS -232电路是否被禁用、不会干扰 RS -485通信"

似乎是这样、因为引脚 L2在 RS -232 <> RS 485之间共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    感谢您联系我们!

    在那句话之后、数据表提到在 RS -485模式下、RS -232电荷泵关闭、并且5K 负载电阻器被禁用。 这可以防止在总线上生成任何 RS -232信号、这意味着 RS -232函数确实被禁用。  

    如果这样回答了您的问题、或者您还有其他问题、请告诉我、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan -我看到了那个说法-由于它是专门针对"公共汽车",我只是担心的"L 侧"。

    但是、由于 L2与 RS 485和 RS -232接收器共享、因此这意味着在 RS -485中禁用 RS -232接收器、反之亦然。

    考虑问题已解决。