This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15EA101:ADS 的仿真模型

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324, LMH1297, LMH1297EVM, DS15EA101, DS30EA101, DS30BA101, LMH0302, LMH1219EVM, LMH1219, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415294/ds15ea101-simulation-models-for-ads

部件号:DS15EA101
主题中讨论的其他器件: DS30EA101、LMH0324、 DS30BA101LMH0302TEST2LMH1219EVMLMH1219LMH0397、LMH1297、LMH1297EVM

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在寻找一个 DS15EA101或 DS30EA101的模拟模型 ,我可以用它来模拟 ADS 中的传输。 我唯一能找到的模型是 IBIS 模型(主题标题:"DS15EA101:IBIS 模型"和 DS30EA101 产品页面)、但在查看 IBIS 模型的描述后、它似乎无法用作输入/输出模型。  要查看均衡对器件的影响、我需要 IBIS IO 模型、Touchstone 文件(s4p)或 IBIS-AMI。

如果您能为我提供所需的模型、我将不胜感激。

或者、您能否介绍其他性能与 DS15EA101或 DS30EA101相似的均衡器、以及用于在 ADS 中模拟传输的模型? 我的应用程序如下:
- LVDS
-500Mbps
- 50Ω 传输线路
- 250MHz 处损耗-22dB

此致、

米山直树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的确认。 由于 DWDM 和 OUT_DA_SEL 在所有原理图中都设置为0、因此我将不进行更改地使用它们。

    我之前检查了电缆原理图中 IBIS-AMI 的运行情况、但即使 EQ_Bypass 设置为0、CDR 也保持启用状态。 从下面的验证结果来看、如果我们想绕过 CDR、我们应该使用 ADS 中的转接驱动器部分。 这是否正确使用了您提供的 IBIS-AMI?

    验证1:在电缆原理图中、我设置了 Tx 的 DJ=0.15UI、并在有和没有 CDR (EQ_Bypass=1/0)的情况下进行切换、以进行仿真。 无论 CDR 设置如何、DJ 都从 IBIS-AMI 输出中消失。

    验证2:当我在转接驱动器原理图中进行相同的验证时、无论 CDR 旁路设置如何、DJ 都保持在 IBIS-AMI 输出中。 在这些原理图中、IBIS-AMI 的 ADS 器件是不同的、分别使用重定时器器件和转接驱动器器件。 为了绕过 CDR、我们应该使用转接驱动器部分。

    此致、

    直树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoki、

    我自己尚未进行此类验证、器件未针对较低的数据速率进行验证。 如果您发现转接驱动器器件结果更好、这在特定应用中是合理的。 我发现 IBIS-AMI 模型的一些可配置设置没有那么多使用、因此您的工作支持这种理解。

    您能再向我解释一下您的申请吗? 并带有方框图、说明您计划执行的操作。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、


    是、 在 LMH0397上使用以下顺序:

    命令 寄存器 数据值 掩码
    //选择 ConfigIO 页面 0xFF

    0x05

    0x05

    //禁用 EQ 自适应 0x00

    0x40

    0x40
    //写入 EQ 值 0x24

    xx

    0x1F
    //检查 EQ 值 0x25

    xx

    0x1F

    您能否提供这些位的详细信息、以便使用寄存器0x24更改均衡器特性?
    我可以在实际应用中使用上述顺序吗?

    我所指的应用如下所示。 我想通过高损耗传输线传输500Mbps 信号。

    此致、

    直树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoki、

    当然、

    您能否提供位的详细信息、以便使用寄存器0x24更改均衡器特性?

    寄存器0x24[5:0]中的每个位都会增加电缆 EQ。 EQ 设置将对 通过重定时器的目标频率应用均衡增强曲线。 升压的频率围绕奈奎斯特频率、但仍将对较低的频率应用升压。 对于我们的新器件、最大值为十进制55。

    我可以在实际应用中使用上述顺序吗?

    我尚未验证此应用程序。

    下面显示了我所指的应用程序。 我想通过高损耗传输线路传输500Mbps 信号[/报价]

    感谢您将所有信息整合到一个图中。 我再次建议不要使用阻抗转换。 DS15EA101似乎阻止了您继续使用该器件、但该选项确实很安全、因为器件 EQ 旨在处理您正在使用的数据速率。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我目前正在验证1297EVM 是否可以实现所需的功能。

    我能够  按照您提供的 eariler (Sequence)序列在 ConfigIO 页面上手动设置0x25。 对于0x24、I 直接应用 EQ 自适应的结果。 但是、在此序列之后、OUT0输出已停止。 0x02的值指示 CB、表明该器件未处于睡眠模式。 但 状态不明确、因为某些寄存器信息尚未写入编程指南。  您能否建议在手动设置 EQ 后如何启用 OUT0输出?

    此外、我想禁用载波检测、以使输出始终保持活动状态、即使有很小的信号也是如此。 我根据编程指南中所述的3.3强制载波检测断电配置了寄存器、但这会导致 OUT0输出丢失。 0x02的值表示07、这表示它处于睡眠模式。 我应该采取哪些步骤来仅禁用载波检测功能?

    感谢您的帮助。

    此致、

    直树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Naoki-San、

    我很快就会回来联系您。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Naoki-San、

    很高兴听到您的回音。  

    由于不打算使用重定时器、因此在 OUT0上输出原始数据(仅限 EQ)非常合适。 请参阅 LMH1297编程指南中的3.13.2.4。

    无需使用信号检测功能、因为输出不会自动禁用。 尝试上面的修复方法来禁用时钟恢复器、并告诉我当 OUT0通过引脚搭接上电时这样是否对 OUT0有帮助。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我将附上验证结果。 OUT0保持不存在。  感谢您提供有关实现 EQ 手动设置、OUT0输出和关闭载波检测的寄存器序列的建议。
    为了通知您、1297EVM 配置为根据引脚配置在 OUT0上输出原始数据(仅限 EQ)。

    e2e.ti.com/.../verification-results.pdf
    第1页
    **步骤1:**打开 LMH1297EVM 的电源后、我检查了 CEI 值。 OSC 显示眼图张开度、而 OUT0存在。
    **步骤2:**我执行了 EQ 手动设置序列。 OSC 指示为0V、而 OUT0不存在。
    **步骤3:**我执行了"OUT0原始数据"序列。 OSC 没有变化、OUT0仍然不存在。

    第2页
    **步骤1:**我关闭 LMH1297EVM 的电源、然后再次打开电源。
    **步骤2:**我确认了 CEI 值、并且 OUT0存在。
    **步骤3:**我执行了"强制载波检测断电"序列。 OSC 指示为0V、而 OUT0不存在。 LMH1297进入睡眠模式。

    第3页
    我在 EQ 手动设置序列前后检查了中断状态。
    在序列之前0x54[7]为1、但之后更改为0。
    EQ 手动设置序列似乎更改了一些与载波检测相关的设置、这导致 OUT0被禁用。

    我将使用自定义工具更改寄存器值。 由于该工具不允许指定掩码、因此我将计算8位设置值。 我对计算不是很有信心、因此如果出现错误、请指出寄存器设置中的任何错误。

    此致、
    直树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoki、

    感谢您提供的信息。 下周初、我会花一些时间来查看此材料、然后返回给您。

    BES 此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick

    我发现 LMH0324具有所需的功能。 我将通过私人消息发送我的验证结果。 能否请您提供反馈、说明我对第2页至第5页中所示 LMH0324的验证结果的有效性、以及我使用 LMH0324时遇到的任何问题?

    我提供了 LMH0324的方法作为 LMH1297的反馈、但 OUT0输出未恢复。 LMH1297的配置更复杂、因此某些部分似乎仍无法正常工作。 我怀疑 CDR 和输入/输出多路复用器、但找不到任何寄存器来检查它们的状态、这阻碍了我对原因的调查。

    此致、

    直树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Naoki-San、

    很高兴您看到 LMH0324具有所需的功能。 感谢您在结束时进行验证

    我验证了 LMH1297具有相同的功能。 当我们在 LMH1297上禁用 EQ 调整时、CDR 会关闭。 由于 LMH0324上没有看到相同的问题、并且使用上述寄存器写入操作已达到所需的功能、因此我没有看到任何问题。

    如果您能够使用 LMH0324、该项目的机会大小是多少?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您确认使用 LMH0324时所用的方法没有问题。

    我可以提出电路配置计划、是否采用这些计划由客户决定。 因此、我很难估计 LMH0324的机会大小。  接下来、我计划进一步评估迄今为止被视为候选设备的设备在系统中的适用性。

    关于 LMH1297、是否有办法通过更改寄存器设置来重新启动 CDR 并获取 OUT0输出?

    此致、

    直树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoki、

    感谢您提供的信息。  

    我昨天尝试重新启动 CDR、但是仍然没有输出。 我相信通过手动设置费率可以固定。

    请让我了解您的调查结果。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Naoki-San、

    请参阅此 E2E 常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498993/faq-lmh1297-manually-adjusting-cable-eq

    此致、

    Nick