This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:转接驱动器

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601, DS320PR1601RSCEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499373/ds320pr1601-redriver

器件型号:DS320PR1601

工具/软件:

您好、

我们正在使用 PCIe 生成器转接驱动器(DS320PR1601)开发卡、以便获得85欧姆阻抗、布线宽度和对内间距分别为8mil。

布线时会观察到、在转接驱动器 IC 引脚处需要连接、这是否会导致阻抗不匹配?

您能否提及一下用于阻抗计算的工具

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shekha、

    请查看 DS320PR1601RSCEVM 布局、作为该器件 BGA 焊球附近85 Ω 阻抗宽度/间距建议和布局的参考。

    通常、可以使用 Ansys SiWave 等 PCB 布局仿真工具来进行阻抗仿真。 此外、如果需要、HFSS 还可用于3D PCB 仿真。

    此致、
    David