This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1431-Q1:TLIN14315-Q1使用唤醒线路从待机模式转换到正常模式

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498750/tlin1431-q1-tlin14315-q1-transition-from-stand-by-mode-to-normal-mode-using-wake-line

器件型号:TLIN1431-Q1

工具/软件:

您好:

 

我使用的是按 SPI 模式配置的 TLIN14315-Q1、我对待机模式有疑问。

我想使用待机模式使 VCC 线路处于活动状态、但想知道是否可以使用唤醒线路从待机模式切换到正常模式。

在下图(图8-25)中、我们看起来只能使用 SPI 命令从待机模式切换到正常模式。

 

待机模式一章(图8-37)中 提到了唤醒功能、但我不清楚如何使用它。

 

我的问题是:我们可以使用唤醒线路从待机模式转换到正常模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loredana:  

    否、要将模式从待机模式更改为正常模式、唯一方法是使用 SPI。 WAKE 引脚只能用作退出睡眠或失效防护模式的本地唤醒事件。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。  

    我还有一个问题要问您。

    当 WAKE 引脚通过引脚 nINT 引脚下拉时、在待机模式下可能会生成中断?

    这样、我可以唤醒微控制器、然后发送 SPI_CMD 也唤醒 SBC。

    如果可以、哪些寄存器是要控制的、有哪些值?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loredana:

    是的、这可以在 INT_1寄存器(51h)中生成 LWU 中断。 LWU 标志将设置为1。

    在这种情况下、当设置 LWU 标志时、收发器将保持待机模式、因此 MCU 需要发送 SPI 命令以实现待机模式到正常模式的转换。

    此致、

    EAN