This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:USB 集线器和双 PD

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497251/tusb8020b-q1-usb-hub-and-dual-pd

器件型号:TUSB8020B-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

在汽车应用中、

  • 两个 USB Type-C 用于仅受电操作
  • 用户可以将任何一个 Type-C 连接到主机 PC、另一个连接到电源适配器。
  • 系统在连接时应由适配器电源供电或使用主机电源供电(降级电源要求)

我知道 我可能需要 USB 集线器和双 PD 控制器、如下面的简要图所示:

请告诉我合适的设计和集线器、PD 用于上述应用(最好是汽车级)。 如有进一步需要、请随时询问是否清楚。

谢谢、

Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikunj:

      集线器上行 端口连接到 Type-C 端口、集线器下行端口连接到 SOC?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Brian。 上行端口连接到 Type-C 端口、集线器下行端口连接到 SOC。

    如上图所示、在我的应用中有两个 USB Type-C 端口可用。 用户可以将其中任何一个连接到主机。 另一个可能连接到电源、也可能未连接到电源。  

    谢谢、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该起作用、什么 是 LN7801?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LAN7801是来自其他供应商的 LAN 到 USB 桥接器。

    您能 推荐双 PD 的器件型号吗? 最好是汽车级。

    谢谢、

    Nikunj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请帮助我了解是否存在 CC 控制器 足以满足我们的需求、否则我们需要 PD 控制器。

    谢谢、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 您需要以超过15W 的功率(5V、3A)供电、则需要 PD 控制器。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于 Q1的双路 PD 控制器: TPS25772DQRQLRQ1

    该项目由哪家公司负责?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    对于双 PD  TPS25772DQRQLRQ1、我看到它具有一个 VIN 和两个输出端口。 如果我理解正确、这意味着输入端口 应该专用于电源 IN、端口 A 和 B 用作输出。 我是否可以将端口 A 和 B 连接到应用中的 Type-C 连接器和电源管理块?  

    在我的应用中、我需要两个输入端口(主机 PC 或适配器、或者一次都可以连接)和一个输出端口、该端口将用作设备的电源。  

    这个项目是哪家公司?我不能回答你的问题。 您指的是项目应用程序吗?

    谢谢、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikunj:

      这是双 PD 应用、中来自电池或电源。 您可能只需要一个 Type-C 端口、即连接到 PC 或充电器。

    好极了

    Brian