工具/软件:
尊敬的专家:
我目前正在努力在向后兼容模式下实现 DS90UB934-Q 的 DS90UB935-Q1、我们正在尝试从 IMX412传感器中提取数据。 但是、我们在通过 FPD-Link III 传输图像时遇到了困难
问题详细信息:
- 来自串行器的测试图形 :我们可以从串行器(1920x1080 )成功获得测试模式。
- 串行器大小问题导致的测试图形 :尝试捕获较大的图像大小(4056x3040)时,我们缺少像素。
- 来自 IMX412的测试图形 :我们收到了 IMX412测试模式的一些数据,但它不是预期的数量。
观察结果:
- 左侧的图像是我们期望的图像、右侧的图像是我们收到的图像。 虽然图像尚未消隐、但很明显我们未收到预期的像素数。


- 在这两种情况下、我们似乎都缺少像素、并遇到水平和垂直同步问题。
采取的步骤:
- 我们仔细查看了 DS90UB953反向兼容模式的数据表和应用手册。 我们知道、本应用手册也应适用于 DS90UB935-Q1。
请求协助:
我们非常感谢对如何解决这些问题的任何见解或建议。 具体而言、我们正在寻找以下方面的指导:
- 确保针对较大图像尺寸进行适当的像素传输。
- 解决像素缺失和同步问题。
可以在此处查看我们的初始化: https://pastes.io/ds90ub934-ds90ub935-python-init、由于 NDA、我不能共享 imx412设置。
提前感谢您的帮助!
此致、
BAM