This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:SyncE 实现

Guru**** 2766165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498806/dp83867is-synce-implementation

器件型号:DP83867IS

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

是否可以在从以太网交换机上进行 SGMII 之后在 MAC 侧进行时钟恢复? 和波形

基于 DP83867、

当在自动协商期间解析为从器件时、将使用 MDI 恢复时钟将 SGMII 数据发送到以太网交换机。

同样、当解析为主器件时、MDI 传输将在 SGMII RX 数据恢复时钟上完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    SGMII 主要使用 DUT 上的本地 XTAL。 如果您想使用 SyncE、请使用寄存器0x170[12:8]。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    要将 SyncE 时序传输到从器件、 则时钟引脚15、引脚名称:x_I 应从系统 PLL 而不是 XTAL 连接? 16.25欧姆

    此致、

    Muthukumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这更是特定于应用的部分。 通过使用寄存器0x170、PHY 可以恢复并在 CLKOUT 引脚上显示主时钟、然后可以路由到 PLL。

    此致、

    Gerome