This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:当我连接 DP83869HM 时、首先提供所有电源、然后在2.5V 电源轨上获得3.1V 电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498634/dp83869hm-when-i-connect-dp83869hm-and-first-provide-all-power-then-getting-3-1-v-on-2-5v-rail

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:AM2634DP83869DP83869EVM

工具/软件:

尊敬的团队:

我在电路中使用了 DP83869HM 以及 AM2634控制器。 因此、每当我向板施加3.3V、1.2V 和2.5V 等所有电源时、 我在2.5V 电源轨上获得3.1V。 这是不正确的,它让我困惑。 我参考了 DP83869HMEVM 的原理图来构建该电路。 我从外部电源馈送所有电源。

我已经尝试在上电后从电路板上移除 DP83869HM。 我得到了所有的供应正确。  

根本原因可能是什么? 请帮我解决这个问题、因为这推动了工程构建。 我无法正确建立以太网连接。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是非常奇怪的。 我看到您提供板载1.2V 电压、该电压高于正常值(1.1V)。 这种行为显示在多少个设计上?

    您还能否提供电源脉冲 VDDIO、VDDA2P5、VDDA1P8、VDDA1P1的原理图以及示波器截图?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我已经施加了来自外部电源的所有电源电压。 我没有为 AM2634和 DP83869HM 进行任何电源时序控制。 我需要添加它吗?  

    我参考 了 TMDSCNCD263的原理图 为我们的定制电路板设计提供了唯一的区别、那就是我们的电路板中没有电源时序。

    该问题是否会由于没有电源时序而上升?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    因此、每个电源轨都是通过工作台电源从外部供电(3.3V、1.1或1.2V 以及2.5V)? 假设 PHY 处于2电源模式(1.8V 内部生成)、则要求 VDDIO 可以在2.5V 和1.1V 电源轨后滞后不超过50ms。  

    然而、我仍然很惊讶、2.5V 电压可能达到3.1V。 所有电路板是否都显示了这种行为? 这也可能表示意外短路。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我们有两块电路板、两者表现出相同的行为。 但是、当我移除 DP83869 IC 时、电压不会出现跳跃。 所有电压均正常。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以为 PHY 提供2.5V 电源轨的电流消耗? 您可以将其与 TMDS 板(如果提供)进行比较。 否则、您也可对照 DP83869EVM 进行确认。  

    因为这是意外的行为,我认为这可能是因为一个短暂的。 您可能会看到在 DUT 就地时电源轨和 GND 之间是否导通。 另外、使用全新 DP83869 IC 进行 ABA 交换可能也会有所帮助、以确保电路板制造过程中不会损坏任何器件。

    此致、

    Gerome