This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261上的 SATA 链路速度限制

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499190/tusb9261-sata-link-speed-limitation-on-tusb9261

器件型号:TUSB9261

工具/软件:

您好、

我们目前正在将 TUSB9261用作将 USB 2.0主机连接到蓝光驱动器的系统中的 USB-SATA 桥接器。
我们计划将当前的蓝光驱动器(与 SATA 1.1a 兼容)替换为支持 SATA 3.0的新型号。 因此、我们预计协商的 SATA 链路速度将从1.5Gbps (Gen1)增加到3Gbps (Gen2)。

但是、由于 USB 主机仅支持 USB 2.0、因此实际数据速率限制为480Mbps、并且没有提高 SATA 速度的优势。
因此、我们想将 TUSB9261侧的 SATA 链路速度限制为1.5Gbps (SATA Gen1)。

是否可以通过 SPI 闪存中存储的固件设置将 TUSB9261配置为限制 SATA 速度?
如果是、如果您能提供有关如何配置此配置的详细信息、例如特定参数(例如在 config.ini 文件中)或相关文档、我们将不胜感激。

此致、