This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:是否可以将 Vio 施加到 TCAN1044A-Q1的引脚5?

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499147/tcan1044a-q1-is-it-okay-to-apply-vio-to-pin5-of-tcan1044a-q1

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户对 TCAN1044A-Q1有疑问。

他们希望同时使用 TCAN1044A-Q1和 TCAN1044AV-Q1、具体取决于情况。

客户担心、如果 TCAN1044A-Q1焊接到 PCB 上、将 Vio 施加到引脚5上会怎么样、从而导致器件损坏。

我已经确认引脚5没有在内部连接、但我想知道它真的可以。

您能检查一下这个问题吗?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    您是正确的、这是可以的、将 NC 连接到 VIO 没有问题、谢谢。  

    此致、

    Michael。