This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:HDMI 适配器许可证

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498828/tdp1204-hdmi-adopter-license

部件号:TDP1204

工具/软件:

是否需要 HDMI 采用器许可证才能使用 TDP1204?

谢谢、
Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack

    如果使用 TDP1204、则不需要 HDMI 适配器许可证。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的反馈。 好极了。 您知道何时需要 HDMI 适配器许可证吗? 需要哪些类型的器件?

    谢谢、
    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack

    • 如果您使用 HDMI 徽标并声明合规性、则需要支付许可费。  
    • 如果您销售的设备带有 HDMI 端口并打算声明 HDMI 合规性、则需要许可证。  
    • 如果您正在制造使用 HDMI 的最终用户产品(例如电视或平板电脑)、则制造商必须是获得许可的 HDMI Adopter、并且产品必须满足 Adopter 协议的所有要求。  

    谢谢

    David