This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:功能模式状态

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492636/sn75dphy440ss-function-mode-status

器件型号:SN75DPHY440SS

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

sn75dphy440ss 是否有寄存器指示功能模式状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DPHY440没有可指示不同功能模式状态的寄存器。 您是否面临特定问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我们遇到了一些问题

    主机无法识别来自 DPHY440的 MIPI 信号

    如果删除 DPHY440旁路信号、则功能正常

    以下是波形  

    黄色表示 DPHY440输入(A 侧)

    绿色表示 DPHY440输出(B 侧)

    A.引脚10、MIPI CLK

    B.日期通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统方框图

    问题以了解更多信息

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444870/ds90ub954-q1-ds90ub954-q1-mipi-retimer-switch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否在数据和时钟通道上都看到了问题?

    看着时钟波形、我看不到 LP 状态。

    对于数据和时钟、您能否放大波形并验证在转换到 HS 模式之前是否存在 LP11-LP01-LP00序列?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David  

    下面是波形,MIPI 源是 DS90UB954测试图形  

    CLK 信号没有 LP 模式、只有400MHz CLK  

    通道0、1和3在 B 侧似乎没有 HS 数据输出

    通道0、1波形相似  

    通道 C 和2输出看起来正常

    我会展示3种波形

    A.信道0、1

    B.信道3

    C.通道 C 和2

    黄色:正信号

    绿色:负信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道0和1 A 侧

    通道0和1侧 B (似乎没有视频输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道3、A 侧(该通道是954的 CLK 信号)

    通道3、B 侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道 C 和2、A 侧

    B 侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Larson:  

    您能否提供 UB954的寄存器转储以及器件的初始化脚本?  

    您是否测试过将 UB954上的 CSI-2发送器设置为非连续模式? 这是在寄存器0x33[1]中设置的。  

    此致、

    Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zoe

    Attach 是 UB954的寄存器转储

    e2e.ti.com/.../954DUMP2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Larson:  

    在此线程中、似乎此应用需要使用非连续时钟模式。 这通过在当前初始化脚本中写入寄存器0x33=0x01而不是0x33=0x03来更改。  

    您是否能够重复此测试并提供有关结果的洞察?  

    此致、

    Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zoe

    设置0x33=0x01

    波形:CLKN

    黄色:输入/绿色:输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zoe

    尝试另一种方法、更改 DPHY440SS 的 CLK 输入端口

    954的 CLK 至440SS 的引脚 5和6  

    CLK 正弦波成功输出到  DPHY440SS B 侧

    我猜可能一开始就错了

    CLK 信号应连接到440SS 的引脚5和6、而不是引脚9和10

    (由于布局原因而更改引脚顺序)

    我有疑问  

    UB954至440SS (4个数据通道+ 1个 CLK 通道)是否应遵循440SS 的默认引脚?   

    或者没有、只 需要 CLK?  

    440SS 可以自动检测数据通道顺序、然后调整吗?

    在 UB954数据表 P.24中、数据通道看起来是按顺序排列的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于 DPHY440是 MIPI 重定时器、因此必须将 954的 CLK 输出连接到 DPHY440SS 时钟输入。 但是、只要 DPHY440的输入和输出之间的通道顺序匹配、就可以交换数据通道。  

    另请注意、与 DSI 不同、CSI-2没有反向通道路径。 但是、在 MIPI CSI-2设计中使用 DPHY440时、必须特别注意通道0。  通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信令、DB0P/N LP TX 连接到未端接 LP RX 非常重要。  如果 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440不会在 Lane0上启用 HS 数据路径。

    以下是仅在通道0上禁用 LP 和启用 HS 路径的权变措施。 请注意、由于 LP 被禁用、供电方必须仅发送 HS 数据。  

    仅启用通道0的 HS 路径:

    将寄存器0x50写入为 HS TX 路径启用8'h01 //覆盖

    写入寄存器0x51并启用8'h01 // HS TX 路径。

    将8'h00 //禁用 LP 路径写入寄存器0x61。

    写入寄存器0x70并 为 HS RX 路径启用8'h01 //覆盖

    写入寄存器0x71并 启用8'h01 // HS RX 路径。


    位0是通道0

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

     MIPI CSI-2 设计中的 DPHY440

    通道0无法同时通过 LP 和 HS?

    因此、MIPI 源必须只有每个通道中的 HS 数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了支持 DSI、DPHY440通道0与所有其他通道不同、如下所示。

    因此、您可以看到通道0在输入和输出端都有 LP TX 和 RX。 由于它同时具有 LP TX 和 RX、因此 DPHY440通道0输出预计会看到未端接的 TX。 否则、DPHY440将无法从 LP 模式转换为 HS 模式。

    您可以使用 I2C 禁用 LP 并启用 HS 模式、并且必须将954配置为仅发送 HS 数据。 以下是权变措施。

    以下是仅在通道0上禁用 LP 和启用 HS 路径的权变措施。 请注意、由于 LP 被禁用、供电方必须仅发送 HS 数据。  

    仅启用通道0的 HS 路径:

    将寄存器0x50写入为 HS TX 路径启用8'h01 //覆盖

    写入寄存器0x51并启用8'h01 // HS TX 路径。

    将8'h00 //禁用 LP 路径写入寄存器0x61。

    写入寄存器0x70并 为 HS RX 路径启用8'h01 //覆盖

    写入寄存器0x71并 启用8'h01 // HS RX 路径。


    位0是通道0

    如果要禁用 LP 并仅传输 HS 数据、也可以对其他通道使用相同的方法。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我不明白女巫位用于 寄存器0x50、0x51、0x61、0x70、0x71中的另一个通道

    您能举个例子吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    要为所有通道启用 HS 路径、请参阅以下代码

    将寄存器0x50写入为 HS TX 路径启用8'h1f //覆盖

    写入寄存器0x51并启用8'h1f //HS TX 路径。

    将8'h00 //禁用 LP 路径写入寄存器0x61。
    将寄存器0x70写入 为 HS RX 路径启用8'h1f //覆盖
    写入寄存器0x71并 启用8'h1f // HS RX 路径。
    谢谢
    David