This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:最高结温限值

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490954/sn65cml100-maximum-junction-temperature-limit

器件型号:SN65CML100

工具/软件:

下午好的 TI 支持、

我在 SN65CML100DGK 的数据表中看到、它的最大建议工作温度为85°C。

我想知道您是否还有任何有关结温的额外数据? 我运行热分析模型、这样的数据将非常有用。

谢谢、此致

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    即降额因子。  除此之外、没有其他数据。

    此致、

    Nicholaus