This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:关于备选器件

Guru**** 2839730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498093/tusb1002-regarding-alternate-part

器件型号:TUSB1002

工具/软件:

尊敬的团队是否有支持-55至125°C 温度范围的 USB PHY、如果可用、请回复。

谢谢。此致  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    USB3.x 没有任何 USB PHY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是要求3.x。 我想要一个温度范围为-55至125°C 的 USB PHY、因为任何器件都低于此温度范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的产品系列中没有任何 USB PHY。

    由于标题中的10Gbps 部分、我假设您需要 USB3.x。