This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206B:有关断电期间的输入

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD206B, TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498518/sn65mlvd206b-about-input-during-power-off

器件型号:SN65MLVD206B
主题中讨论的其他器件: TRS3122EStrike

工具/软件:

您好:
我们正在设计接收器模式下的 SN65MLVD206B、如果在电源关闭时 A 和 B (引脚6和7)上有某种输入、则是否可能因过流或其他原因而出现故障?
在我们的分析中、SN65MLVD206B 的引脚5和8似乎短接。
我们认为原因是电源输入顺序中的错误造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值始终支持高达4V 的电压。

    由于 ESD 或瞬变、我怀疑您有过压、即<−1.8V 或> 4V。 如何保护输入和电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    在3.3V 电源方面、由应用了电流限制的稳压电源提供。 但是、12V 电源没有施加电流限制。 12V 通过同一电路板(电路板1)并提供给外部电路板(电路板2)。 在板2上、M-LVDS 信号输出到板1、并由 M-LVDS 接收器接收。

    我们怀疑发生了该故障、因为我们在为 Vcc 提供3.3V 电压之前提供了12V 电压。 但是、如果绝对最大额定值即使在没有提供 Vcc 的情况下也有效、则这种情况似乎不太可能发生。

    TRS3122E 也在同一电路板上实现。 TRS3122E 数据表中指定的绝对最大额定值是否也适用于未提供 Vcc 的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我询问 LVDS 线路是否受到大于4V 的电压保护、或者3.3V 电源是否受到大于3.3V 的电压保护

    所有绝对最大额定值均适用于指定的测试条件。 如果未提及 VCC、则这些值与上电状态无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正如 Clemens 所说的、即使在断电期间、绝对最大额定值也有效。 请分享您的原理图吗? 您看到的故障到底是什么?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的答复。

    我们认为、经过调节的3.3V 电源不会超过3.3V。
    尽管 LVDS 线路没有高压保护电路、但该设计可确保不施加超过绝对最大额定值的输入。 如果断电期间的输入不会引起任何问题、我们认为在我们的评估环境中可能存在一些错误的输入。 (例如、可能已在输入引脚上施加12V 电压。)

    我们将附加一个简单的方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以触碰这些信号线中的任何一条(导致 ESD)? 这些连接是否可以热插拔(从而产生电弧)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    听起来该故障可能是由上述输入错误或 ESD 冲击造成的。 是否仅在一个电路板上或多个电路板上出现此故障? 如果是隔离式故障、我会更换芯片并确保之后正常运行。

    此致、

    插孔