This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:TMUXHS4212RKSR:多路复用器详细信息

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499898/tmuxhs4212-tmuxhs4212rksr-mux-details

器件型号:TMUXHS4212

工具/软件:

尊敬的团队:

请回答我有关2:1多路复用器 IC TMUXHS4212RKSR 的疑问

它是否支持 HDMI 2.0信号?

它是否支持300MHz 时钟信号?

IC 的失调电压是多少?

峰峰值电压是多少?

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    1.是的,只要电压电平在推荐规格范围内,它就可以支持 HDMI 2.0信号。  

    2.是的,它的带宽为13GHz

    3.失调电压是什么意思? 信号衰减受 Ron 影响、该器件的最大导通电阻为8.4 Ω。
    回波损耗如下所示。

    4、电压等级规格如下。

    谢谢、

    NIR