This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV:干扰对总线 CAN 的影响

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500098/tcan1051hgv-impact-of-glitch-on-bus-can

器件型号:TCAN1051HGV

工具/软件:

您好、

我目前正在进行 CAN 总线仿真、并观察到差分信号(CANH - CANL)上存在一些干扰。

该曲线上的阈值为 VT +(max)和 VIT -(min)。



缩放:

这些干扰是否会导致 CAN 总线的完整性出现任何问题?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre:

    是的、因为干扰似乎接近阈值、可能会被误解。

    如果由于信号完整性问题、网络配置或外部干扰、不正确的端接、接地问题等原因、我建议调查来源。谢谢。

    此致、

    Michael。