This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:通道间偏斜

Guru**** 2929240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245, TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499837/sn74avc16t245-channel-to-channel-skew

器件型号:SN74AVC16T245
主题: TXV0108中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

SN74AVC16T245是否恰好具有通道间偏斜数据?

我的客户正在寻找通道间偏斜为1ns 的16位电平转换器。 (数据速率为100Mbps)
是否有任何器件可以实现这一点?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型偏移< 1ns、但无法提供有关最坏情况下的值的信息或保证。

    考虑2×TXV0108。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、科威特圣

    我同意克莱门斯。 如果您需要保证通道间偏斜、我会使用 TXV0108。

    此致、

    Josh