This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:EMC 与 TCAN104x 的性能差异

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499767/tcan1057a-q1-emc-performance-difference-with-tcan104x

器件型号:TCAN1057A-Q1
主题:TCAN1043A-Q1中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、TI E2E 支持团队、

我考虑将 TCAN1043A-Q1替换为 TCAN1057A。

您能给我一些有关 EMC 性能比较的信息(RE/CE/RI/CI)吗?(例如 EVM 的 EMC 测试报告)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilbur:

    这两款器件差别很大、因为 TCAN1043A 是14引脚收发器、而 TCAN1057A 只有8个引脚。 但是、这些器件的 CAN 驱动器是相似的、因此具有相当的 EMC 性能。 这两款器件均通过了所有国际 EMC 认证、包括 C&S、J2962和 Zwickau。 请告诉我您感兴趣的这些报告、我可以将它们发送给您。 如果可以将文档发送到与您的 E2E 账户关联的电子邮件地址、请告诉我。 否则、请使用您喜欢的地址向我发送电子邮件。 您可以通过点击我的 E2E 名称来查找我的联系信息。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott