This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TX 引脚 GND 连接、用于禁用 CAN 收发器中的 TX 功能

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499745/tcan1145-q1-tx-pin-gnd-connection-to-disable-tx-function-in-can-tranceiver

器件型号:TCAN1145-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

在 TCAN1145-Q1禁用 TX 功能

1.对于 TCAN1145-Q1、与 TX 引脚进行 GND 连接是否正常? 或任何硬件连接选项? 它不需要发送 I2C 所具有的 ACK 信号?

2.将操作模式更改为仅监听,在 TX 块和 CAN 总线上不会有任何活动?

BR。

Lenny Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenny:

    CAN 收发器的被动状态是 TXD 和 RXD 上的隐性高电平信号。 如果不需要节点在 CAN 总线上发送任何数据、TXD 信号可以连接高电平、以确保不会影响 CAN 总线上的其他通信。 该引脚还具有内部上拉电阻、因此也可以将引脚悬空。  

    CAN 协议确实期望发送 ACK 以确认接收到 CAN 帧、因此如果这是总线上的唯一侦听节点、则它应该能够驱动该 ACK 位。 如果总线上有其他节点相互通信、这些节点就足以生成 ACK 位(所有活动节点都将同时 ACK)。  

    是的、将收发器设置为静音模式将禁用 CAN 驱动器、同时 CAN 接收器保持活动状态。 在该状态下、TXD 信号上的任何信息都将被忽略、而 RXD 将继续反映 CAN 总线的状态。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott