This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:内部上拉/下拉对短接 PWM/DE Re 输入的影响

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497565/thvd1400-impact-of-internal-pull-up-pull-down-on-shorted-re-de-inputs

器件型号:THVD1400

工具/软件:

您好:

输入"RE_BAR"和"DE"分别在内部连接至 Vcc 和 Re、但"GND/DE"短路下拉至 GND。

 "DIR"驱动"1"或"0"的效果是显而易见的。  如果"DIR"为三态(即悬空)、会产生什么影响? 我期望器件处于 Rx 模式。

问题1:RE 和 DE 上的内部上拉/下拉电阻的值是多少?

问题2:如果 DIR 设置为三态、而外部10K 未放置、则芯片的状态是什么:Rx 或 TX、或者两者都被禁用或不确定?

另显示了图10.1的两个下拉电阻器、Re 和 DE 各一个。 这也建议使用默认 RX 模式-这是一件好事! 但10.1从原理图上与图8.5不同、但在功能上是相同的。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MΩ 可以根据输入漏电流计算得出、即最小值为5V / 5 µA = 1 μ A。

    2.两者均已禁用;见表7-1/7-2。

    3.如果/RE 和 DE 由同一 DIR 信号控制、则它们可共享一个下拉电阻。 如果 MCU 希望单独控制它们、则需要单独的上拉/下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens、感谢您的帮助。

    Nitish、

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。 我只是想完全确定。  

    您的答案"2)两个都已禁用..."指的是图8.5中的示意图?  

    我的简单分析如下所示。 THVD 是蓝色的、Micro 的 DIR 引脚是三态的。 VIH/DE 应为5V 的中点(上拉==下拉=1M)、这意味着引脚为2.5V、但 Re (min)为2V。 因此、我假设 DIR 三态将被解释为"1"、因此函数为"TX"。  

    如果您想知道为什么这是我的问题-我需要从一个数据源/接收端驱动两条独立的线路。 我必须使用两个 THVD140。 独立驱动 Re 和 DE 意味着4个引脚。 如果您对这两个被禁用的问题都是正确的、我需要2个引脚而不是4个引脚。   

    提前感谢。 我错过了您的电子邮件、因此很抱歉之前没有回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    您设置的图看起来正确。 答案可能有所不同、因为电阻器有很大的容差。 我通常听到设计人员说、由于这些电阻器未经过修整、因此宽度可以高达+/-30%。

    我可能估计、在大多数情况下、引脚看到的逻辑将被视为逻辑高电平、因此驱动器可能会被启用、而接收器可能被禁用。  

    如果您的目标是仅使用2个引脚(一个用于启用 DE 或 RE、另一个用于在设置为三态时断开这两个引脚)来控制引脚、您可以设置某种 FET、在 DIR 引脚处于三态时断开 RE/DE 之间的连接、从而使 DE 和 RE 进入禁用状态。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当/RE 和 DE 短接在一起时、内部电阻确实会形成分压器、从而产生中间电压。

    为防止这种情况、请使用比内部下拉电阻更强的外部下拉电阻、如图8-5所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。