This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1780:RS485通信

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499162/sn65hvd1780-rs485-communication

部件号:SN65HVD1780

工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划与它建立一条 RS485通信总线 以菊花链形式连接了100多个器件 配置。 我们打算使用 SN65HVD1780 RS485驱动器 IC。 请帮助确认此驱动器 IC 是否适用于我们的应用。 以下是我们设置的详细信息:

  1. 主器件 Atmel 微控制器

  2. RS485总线长度 约为 300米

  3. 无噪声的环境

  4. 通信波特率 19200 bps

此外、请建议使用 设计硬件和软件时应采取的预防措施

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankar:

    该数据速率和距离应该没问题、并且还包括内部失效防护功能(Vth+为负值)。 您选择的器件还具有低 UL (低泄漏)、这将帮助您支持100多种器件、尤其是在使用菊花链方法(TI 建议使用具有多节点的 RS485方法)时。  

    总线上是否只有一个不会更改的主/发送器节点?

    需要记住的主要事项:

    • 尽量减少残桩
    • 阻抗匹配 RS485布线的阻抗与要使用的电缆相同
    • RS485布线应保持相同的长度、并尽量减少通过过孔的布线
    • 如果只有一个发送器节点、请尽可能将终端电阻器放置在最远的节点上
    • 考虑在一个节点上放置外部失效防护电阻器、以防驱动器未激活时一些噪声会耦合到电缆上

    也可以随时联系以获取您选择使用的 RS485器件的原理图审阅。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你这么多 Bobby 我会检查和更新你很快...