This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:DP++双路模式

Guru**** 2839060 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499682/tdp1204-dp-dual-mode

部件号:TDP1204

工具/软件:

在 TDP1204数据表中、我们需要在 HDMI 交流耦合模式下对 DP 信号添加499 Ω 电阻。

但在我们的另一个芯片(不是 TI)中、它称为直流恢复电路、似乎需要直流模式、而不是交流模式。

我把…弄糊涂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为这两个供应商的文档用途相同、这是另一个供应商文档中的一个拼写错误。 如果您查看文本、则可以看到

    这是用于交流耦合源。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为这两者应该具有相同的用途、但它还指出、 直流恢复电路适用于不希望实施 HDMI 规范版本2.1b 中新增的交流耦合源实现的设计人员。

    并在 TMDS 中进行说明、因此它应该是直流电源、而不是交流电源。 这就是为什么 我困惑...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我认为这是一个拼写错误、您可能需要向特定的 IC 供应商仔细检查一下。

    谢谢

    David