This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:I2C 上拉至 VDD = 5V

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498988/tusb320lai-i2c-pulled-up-to-vdd-5v

器件型号:TUSB320LAI

工具/软件:

您好:

如果 VDD = 5V、TUSB320LAI 的 SDA/SCL 引脚是否可以上拉至 VDD? 绝对最大额定值显示 SDA 和 SCL 与其他 IO 引脚(端口、ADRR、ID、EN_N、INT_N/OUT3)具有相同的额定值。 但是、在电气特性中、它显示 VDD_I2C 电源电压范围为1.65V 至3.6V。从逻辑电平的角度来看、这似乎可以正常工作。 但是、我想确认、这不会导致任何可靠性问题。

我们通过 VDD = 5V 为 TUSB320LAI 供电、我们的 I2C 上拉电压为1.8V。 但是、由于我们系统的电源架构、1.8V 将在5V 电源轨之前出现。 因此、我们计划将 TUSB320LAI 侧的 I2C 总线上拉至 VDD、并使用电平转换器向下转换至1.8V、以避免对器件反向供电。 您能否确认这不会在 TUSB320LAI 端导致任何问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    那么、此处的问题是 I2C 线路将在下拉到1.8V 之前暂时上拉至 VDD (5V)吗? 或者、您是否只是担心使用5V 电源轨将5V 电平转换到1.8V?

    我认为这个应用可以正常使用。 如果这些引脚在下拉到1.8V 之前暂时承受5V 电压、我认为它应该能够至少处理该电压一小段时间。

    如果您有任何问题或需要进一步澄清、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从本质上讲、如果 TUSB320LAI 的 VDD = 5V、我只需要知道 TUSB320LAI 是否可以在其 SDA/OUT1和 SCL/OUT2引脚上承受5V 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    明白。 是的、TUSB320LAI 应能够承受5V 电压。 如果可能、请确保事先为器件上的 VDD 供电、以防止反向供电。

    谢谢、

    Ryan