This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:SEL 和 OEN 输入

Guru**** 2860250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499565/tmuxhs4212-sel-and-oen-inputs

器件型号:TMUXHS4212

工具/软件:

尊敬的专家:

客户对 SEL 和 OEN 输入有疑问。  

数据表的"建议运行条件"部分与"应用"部分似乎存在冲突。

建议的运行部分表明、对于3.3V VCC、我们需要在 SEL/OEN 引脚上提供2.475V 输入来实现逻辑高电平。  但是、应用部分将1.42V 称为 VIH、VCC 为3.3V。  您能否确认哪一项正确?  (客户希望为 SEL/OEN 引脚使用1.8V 逻辑电平信号、因此只需仔细检查他们是否需要电平转换器)。 请参阅下面的数据表片段。

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKenna、

    典型应用中的信息似乎存在拼写错误。 它们可能使用1.8V 高速信号电压、而不是3.3V 电源电压。

    请告诉客户遵循建议运行条件表中所示的规格。

    谢谢、

    NIR