This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR66430:LMR66430

Guru**** 2871490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500552/lmr66430-lmr66430

部件号:LMR66430

工具/软件:

大家好、我正在计算 工程的 LMR66430R5RXBR 的使能电阻计算。 但网基准测试结果与我的计算结果不同。 能否请共享同一计算 Excel 文件?

此致、

Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅部分: 8.2.3.9外部 UVLO 数据表来查找电阻器值。

    在10 kΩ 到100 kΩ 的范围内选择 RENB、然后可以相应地找到 RENT。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您进行快速检查。 您能为我举个例子吗? 以及 VOUT 要考虑的 VEN-HYS 值和 VEN-HYS 值是什么。 我已经计算了 VON 8V 的值。 获得的结果与 Web 工作台不匹配。 请共享 VON =8V 且 VOFF = 7.5V 时的 RENB 和 RENT 值  

    此致、

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    所做的计算是正确的。 我认为 WEBENCH 中有一个错误、我会向相关团队报告。

    此外、请选择小于550的电流值、以便 EN 引脚获得足够的最小值(1.16V)。

    您可以选择 Rent = 500欧姆。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的验证、我想知道、根据数据表、0.7V 是 VEN-WAKE 引脚电压、但您提到的电压为1.16V。 我错过了数据表中的内容  

    此致、

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 EN 电压高于0.7时、VCC 上电、但 SW 节点不会开关。 当它超过1.17V 时、输出升高。

    因此、EN 电压必须高于1.17V 才能使能输出。

    谢谢、

    Pramik Patel