https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500208/tlin1431-q1--
器件型号:TLIN1431-Q1工具/软件:
在配置窗口看门狗时、我遇到如下问题:
案例1:当我使用 IAR 工作台和 Seggar J-Link 调试器刷写软件时、软件似乎运行正常。 请参阅下面的屏幕截图。

案例2:如果我使用12V 电源执行断电->上电、MCU 发送有效的 SPI 命令、但 MISO 线路始终保持高电平。 在~170ms 后、MCU 复位并重复相同的序列。 请参阅下面的屏幕截图、

下面是我的代码:

您能否查看代码并提供提示、说明为什么此问题可能会解决?
提前感谢您!