This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB913A-Q1兼容性

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB960-Q1EVM, DS90UB960-Q1, DS90UB913A-Q1, DS90UB933-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500324/ds90ub913a-q1-ds90ub913a-q1-compatibility

器件型号:DS90UB913A-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB960-Q1、DS90UB954-Q1、 DS90UB933-Q1、DS90UB960-Q1EVM

工具/软件:

我是 Unitrontech 的一员

我们目前正在使用 DS90UB913A 串行器、开发一种支持12−位并行摄像头的系统。

根据数据表、DS90UB913A 接受10位或12位并行输入并对数据进行串行化。

它还声明了与输出 MIPI CSI-2的解串器的兼容性、例如 DS90UB960。 我们的应用处理器(AP)仅支持 MIPI CSI-2输入。

因此、我们想确认以下配置是否受支持并按预期工作:

并行输入至 DS90UB913A→FPD-Link III→解串器(例如 DS90UB960-Q1或 DS90UB954-Q1)→MIPI CSI-2输出至 AP。

您能否确认此配置是否有效且可运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Spshin、

    是的、您的用例是有效的、您可以按照说明使用 SER。 但是、如果这是一个新开发、我建议使用 DS90UB933-Q1而不是 DS90UB913A-Q1、因为 UB933比较新且功能增强。 但是、这两种器件都是引脚兼容的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Hamzeh

    我可以先购买  DS90UB960-Q1EVM。

    您能介绍一下这款 EVM 与 UB913兼容吗?

    鉴于摄像头已经使用 UB913进行开发、因此我们必须使用 UB913

    谢谢。

    最好的考虑。