This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:与 FPD IV 兼容的 POC 网络

Guru**** 2450840 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB971-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499776/ds90ub953-q1-is-poc-network-compatible-with-fpd-iv

器件型号:DS90UB953-Q1
主题: DS90UB971-Q1中讨论的其他器件

工具/软件:

 DS90UB953-Q1和 DS90UB971-Q1 引脚对引脚兼容。 我是否要 在不更改任何硬件配置的情况下将 DS90UB971-Q1芯片更换为 FPD-III 电路板。 POC 网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPD3 PoC 网络并非针对 FPD4芯片的频率而设计。 我们通常建议用户使用971 EVM 来评估971器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、能否将频率限制为4Gbps。 因为我已经开发了适用于 FPD3芯片的电路板。 我只有 FPD3 Deserializer。

    我想了解 FPD4的特性。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand、

    您必须遵循的通道规格基于系统中使用的 DES。 您的系统中使用哪个解串器? 是954还是960器件?

    此致、

    Justin Phan