This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-PODL-EVM:DP83TD510E-PODL-EVM 示例软件或使用指南

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500277/dp83td510e-podl-evm-dp83td510e-podl-evm-example-software-or-usage-guide

器件型号:DP83TD510E-PODL-EVM
Thread 中讨论的其他器件:USB-2-MDIODP83TD510E

工具/软件:

我连接了"EVM"并使用 USB-2-MDIO、但我不了解如何使用此评估板评估链路性能。 是否有用于实现一些基本功能(如 TDR 和/或 BER)的指令集或示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    TI.com 产品页面下列出了应用手册(DP83TD510E 电缆诊断工具套件(修订版 C))、其中详细介绍了电缆诊断工具套件以及如何使用 TDR/ALCD/SQI 等功能。 不同的寄存器还存在一些伪脚本、需要对其进行写入/读取才能使用其中的一些功能。 我已将此 应用手册链接到此处

    此致、

    Vivaan