This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:是否可以将 DS250DF810视为 QSFP28模块重定时器?

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810, DS250DF810, DS250DF410, DS250DF230, DS560DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497319/ds250df810-can-we-consider-ds250df810-as-qsfp28-module-retimer

部件号:DS250DF810
主题中讨论的其他器件: DS250DF410DS250DF230、DS560DF810、 DS560DF410

工具/软件:

正如我所看到的  、DS250DF810主要用于主机侧、而不是 QSFP 的行侧。 是否也可以在线路侧使用此功能? 是否提供有关此项的任何应用说明?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    遗憾的是、我们没有这方面的应用手册。  该器件是可以在模块中使用的。  我们之前已经看到在 AEC 中使用了 DS250DF410 (4通道版本的 DS250DF810)。

    如需在光学模块中使用、请注意 DS250DF810具有较高的最小 CTLE 增强。  为帮助避免信号过均衡、我们建议源 TX 和 DS250DF810 RX 之间的插入损耗至少为3dB。

    如果您正在考虑任何 SFP 模块、DS250DF230也值得考虑。  与其他 DS2x0DFx10器件相比、该器件降低了最低 CTLE 升压。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、  

    感谢您提供清晰的详细信息。 是否有任何  适用于 QSFP 应用类型的 DS250DF230版本、例如4通道或8通道?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    否、我们没有4/8通道版本的 DS250DF230。

    您也可以考虑 DS560DF410/DS560DF810。  这两款器件都适用于低插入损耗的情况、但需要 QSFP 中的 MCU 来配置这些重定时器。  我们有关于这些器件的一些应用手册。  请参阅产品页面的"申请了解更多信息"部分。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    正如您所说的 用于 AEC 的 DS250DF410、这对我们来说非常相似、它只是一个光学器件。 唯一需要注意的是 CTLE 增强了如何处理我们需要检查的问题。 那么、您如何获得 AEC 物项应用指南?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    我们有一个 面向 DS560DF410的 AEC 应用手册。  您将在安全资源页面上找到此内容(使用我在上一个回复中突出显示的链接进行申请)。

    我还建议查看 DS250DF410的编程指南。  它有一些可用作示例的参考配置。  您可以在该器件的安全资源页面上找到 DS250DF410的编程指南。  请使用产品页面上的申请链接。

    很高兴为您可能遇到的与使用 DS250DF410的 AEC/光学模块相关的任何配置问题提供支持。

    谢谢、

    Drew