This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:确认重定时器的通道配置和接口对应信息

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500460/ds250df810-confirmation-of-channel-configuration-and-interface-correspondence-for-retimer

部件号:DS250DF810

工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助确认"重定时器通道"和"接口"之间的对应关系;谢谢。

客户使用的接口如图所示:

寄存器定义:

问题:客户使用的 RX 和 TX 接口硬件编号对应的通道编号是什么?

此外、还有使用 DS250DF810(D16)+D2250DF230 (D26)、的设计

同样的问题适用:客户使用的 D26和 D16的 RX 和 TX 接口硬件编号对应的通道编号是多少?
此外、请提供这些重定时器的寄存器手册、并确认是否所有通道配置都是 FC 寄存器;