This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3223-Q1:我们是否有汽车级1T1R UART 转 RS232解决方案? 提供出色性能

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E-Q1, TRS3223-Q1, SN65C3221-Q1, MAX3232E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500388/trs3223-q1-do-we-have-1t1r-uart-to-rs232-solution-with-automotive-grade-for-radar-output-application

器件型号:TRS3223-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65C3221-Q1MAX3232E-Q1、TRS3232E-Q1

工具/软件:

您好、专家:

请问我们是否有 汽车级的1T1R UART 转 RS232解决方案? 这是雷达应用请求的。 UART 输出为1Tx 和1RX。 我只在 q 级的 TRS3223-Q1的选表格中找到、但它是2T2R。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的汽车类1+1收发器是 SN65C3221-Q1、该收发器老旧且价格昂贵。 如果您需要自动断电、我建议使用 MAX3232E-Q1/TRS3232E-Q1或 TRS3223-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、

    克莱门斯和往常一样正确。 以下是具有汽车认证的 RS232器件的产品列表。 只有1个具有1T1R 的器件符合要求。

    https://www.ti.com/interface/rs-232/products.html#-1=Q1%3Bfalse&

    - Bobby