This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:电缆驱动器- LMH1218

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500228/lmh1218-cable-driver---lmh1218

部件号:LMH1218

工具/软件:

对于 LMH1218、我将仅将 IN0+/-与 OUT0+/-搭配使用。 如果不使用 IN1+/-、是否可以端接输入、如下图所示? 可以让 OUT1+/-悬空吗? 我知道可以对 LMH1218进行编程以禁用 CH1、但我想知道我的端接方法是否也可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohan:

    之前的 E2E 中 、让 OUT1保持开路、通过50 Ω 端接 IN1、应该不会出现问题。 如果保持开路、请确保将 OUT1断电

    此致、

    Shane