This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:电路审阅

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497626/tpd12s521-circuit-review

器件型号:TPD12S521

工具/软件:

我们计划制作一块板、在 PC 和显示器之间扩展 HDMI。
-我们将在两侧使用2m HDMI 电缆。

我们使用的是 TPD12S521、需参考数据表来设计该电路。

请查看设计并就需要注意的要点或需要修改的领域提供反馈。

我们始终使用 TI 产品、认为您的技术最出色。

我知道您很忙、但请快速回顾一下。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sincheol,

    感谢您的联系、下面提供了一些建议:

    1.对于上部芯片的 CE_REMOTE_IN 引脚、由于您为下部芯片添加了 R13、请添加一个47k Ω 电阻器。

    2.对于两个芯片、请从 hotplug_DET_OUT 向 GND_A 添加10k Ω 下拉电阻。

    建议在3.3V 和 R11/R12之间使用肖特基二极管、阳极连接到3.3V

    4. Romove R3和 R8,它们不是必需的。

    5.请确认您希望设计中的5V_OUT 悬空。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ke Wang:

    非常感谢您的详细说明。
    谢谢您、我能够进行更正。
    我想再问一个问题。
    下图取自数据表。
    我是否应该为 IC 内部的接线画出 PCB 迹线?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sincheol,

    是的、这些布线位于芯片下方的 PCB 上。

    请确保遵循差分对的设计规则。

    BR、

    Ke Wang