This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4612:规格检查

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494781/tmuxhs4612-spec-check

器件型号:TMUXHS4612

工具/软件:

你(们)好

原理图是所有 SMA 连接器。 是否有 DP 连接器? 此外、多路复用器输出信号、数据、时钟和辅助电路是否都直接连接到0欧姆的 DP 连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    我不确定我是否完全关注这个问题。 您可以使用 SMA 作为输入进行评估、也可以使用显示端口进行路由。 这取决于您的目标。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rami

    那么、您的意思是、如果我要设计1个 DP 输入和2个 DP 输出如果我们只使用 DP 连接器引脚替换建议电路中的所有 SMA 连接器、我们是否不再需要在 AUX 或 DP 信号和 MUX 之间添加电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    我没有提到电容器、因此我不确定这种理解来自何处。 连接器不会改变系统的要求。 如果需要 DisplayPort 使用的交流耦合电容器、则需要保留这些电容器。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rami

    我是否只能在位置1添加 DP 电容器、或者还应该添加2和3? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    任一侧都可以、但最终您选择的选项取决于哪个 DP 灌电流/拉电流 Vio 或 VCM (0V 至3.6V 是该器件的限值) 不符合器件的电压要求。 交流耦合电容器将电压提高到多路复用器可以处理的水平。 因此、如果 CPU 端有偏置导致其过高、则将其放在该端。  

    谢谢、
    Rami