This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB5461-Q1:关于 TUSB546 &TUSB564 CC 引脚翻转和非翻转

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500333/tusb5461-q1-regarding-tusb546-tusb564-cc-pin-flip-non-flip

器件型号:TUSB5461-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TUSB564

工具/软件:

关于 TUSB546和 TUSB564 CC 引脚翻转和非翻转、我很好奇、如下图所示。

1. CC1 (TUSB546)-> CC1 (TUSB564):非翻转
2. CC2 (TUSB546)-> CC2 (TUSB564):flip
3. CC1 (TUSB546)-> CC2 (TUSB564):CC1 non flip?? CC2翻转???
4. CC2 (TUSB546)-> CC1 (TUSB564):CC2 flip?? CC1非翻转??

我们是否应该使用翻转和非翻转(如3和4)来实施它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    CC/CC 控制器应能够处理任何 PD 协商、而 Type-C 电缆应能够处理 CC 线路的任何布线。 只需确保 CC1和 CC2连接到 Type-C 连接器上的相应引脚、只要 TUSB546/564控制器正确连接到 PD、协商就不会出现任何问题。

    谢谢、

    Ryan