This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:我是否可以使用两个具有2个通道 mipi DSI 输入的 SN65DSI84来驱动具有 LVDS I/F 的4通道2K/4K 显示?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500278/sn65dsi84-can-i-use-two-sn65dsi84-with-2-chan-mipi-dsi-input-to-drive-a-4-chan-2k-4k-display-with-lvds-i-f

器件型号:SN65DSI84

工具/软件:

你(们)好  

如果我们想驱动具有 LVDS I/F 显示的4通道2K/4K 显示器、

应该有两个具有2个通道 mipi DSI 输入的 SN65DSI84、是这样的吗?

 

4通道 LVDS 桥接器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    此常见问题解答提供了 SN65DSI8x 器件的解决方案指南: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945185/faq-sn65dsi84-sn65dsi83-sn65dsi84-and-sn65dsi85-resolution-guide

    MIPI DSI 转 LVDS 芯片如下:



    DSI84和 DSI85具有双链路 LVDS 输出(每个单链路都有4个 LVDS 数据通道和1个时钟通道)。 因此、这些 DSI 转 LVDS 桥接芯片没有四通道 LVDS 组件。

    对于您的系统、您是否可以共享以下内容:

    1. MIPI DSI 输出:有多少个 DSI 端口和通道来自发送器?

    2. LVDS 接收器:接收器上有多少个 LVDS 端口和通道?

    3.视频带宽:什么是视频全分辨率? 是2K 还是4K? 请分享:水平总计 x 垂直总计 x 每秒帧数

        -我们需要完整的分辨率来检查这些部件是否支持它


    此致、
    Ikram