This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:IN_STAT_COMP 可以被锁存?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497816/tic12400-q1-in_stat_comp-can-be-latched

器件型号:TIC12400-Q1

工具/软件:

您好团队:

存在使用情况、MCU 需要在唤醒后检查源/通道、检查数据表、IN_STAT_COMP 可以报告单个通道状态、但在读取前无法锁存、例如、如果开关被按下并释放、IN_STAT_COMP 不会记录任何内容、MCU 只能唤醒但错过源。

/INT 方案只能锁存 INT_STAT 寄存器和/INT 引脚、但无法指定哪个通道、所以您对该要求有任何建议吗?

谢谢

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、

    此产品现在归 INT-TXP 集团所有、我已将帖子移至他们的论坛。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    我们正在研究这一点、并将很快作出反应。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    说明 IN_STAT_COMP 无法被锁存、INT_STAT 寄存器将标记 SSC (开关状态变化)事件、但不能告诉您触发了哪个通道、这是正确的。

    IN_STAT_COMP 寄存器将始终在轮询周期结束时反映引脚的最新状态。 例如、如果 MCU 在状态更改和新的轮询周期运行之前未唤醒、则可能会错过开关状态更改。  

    我建议将轮询周期时间延长足够长、以便在 MCU 唤醒后读取通道。

    此致、

    Josh