This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSWDC155EVM:带 ADC3683EVM 的 TSWDC155EVM

Guru**** 2832635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683, ADC3683EVM, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493021/tswdc155evm-tswdc155evm-with-adc3683evm

器件型号:TSWDC155EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3683EVM、ADC3683

工具/软件:

请告诉我:是否可以使用 TSWDC155EVM 评估 ADC3683EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    是的、这是可能的、这是 ADC3683的正确数据采集板。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的答复。 您能否告知我使用哪种软件/GUI 通过 TSWDC155EVM 从 ADC3683EVM 采集数据? 如果您可以提供该软件/GUI 的链接(或 zip 文件)、那会很棒。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    我们已准备好在 TI.com 上发布所有这些内容。

    如果您要购买 ADC EVM 和数据采集板、 我会向您发送链接、为您提供完整的软件包、固件、软件和用户指南。

    请提供建议。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们已经按照随附的发票 pdf 副本、直接从德州仪器(TI)的网上商店购买了 ADC EVM 和数据采集卡。

    现在、请联系您获取 完整软件包、FW、SW 和用户指南的链接。

    此致

    Nishant e2e.ti.com/.../TI-INVOICE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    我将通过电子邮件与您联系、我们将为您发送一个软件包。

    我正在关闭此帖子。

    谢谢、

    Rob