This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:TUSB7340问题

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498210/tusb7340-tusb7340-question

器件型号:TUSB7340

工具/软件:

我们计划设计 TUSB7340桥接器来扩展 USB 端口时隙编号。

有些问题需要澄清。

1.哪里可以找到演示板订购页面?

2. TUSB7340是否属于 NRND 器件?

3.从演示板原理图来看、有一个1Kb EEPROM。

  应该存储什么参数?

  是否需要在 SMT 生产之前进行预编程、或者是否可以在生产测试中进行存储设置?  

4.如果我们将4端口 USB 集线器(2.0/3.0) IC 连接到 TUSB7340、根据 SW 设置、功耗可低至空闲功率79mW?  

5、数据表缺少 USB2.1*1功耗,您是否有完整的功耗数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好:

    Unknown 说:
    TUSB7340是否属于 NRND 器件?[/报价]

    现在不是 NRND;

    [报价 userid="609117" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498210/tusb7340-tusb7340-question ]在演示板原理图中、有一个1Kb EEPROM。

    除非 客户 计划更改配置、否则无需外部 EEPROM。

    Unknown 说:
    如果我们有一个4端口 USB 集线器(2.0/3.0) IC 连接到 TUSB7340、根据软件设置、功耗可低至空闲功率79mW?  [/报价]

    处于空闲状态后、功耗应低至79mW。

    数据表缺少 USB2.0*1消耗量、是否有整个消耗量数据?
    [/quote]

    我 没有整个数据、但我在获得新 EVM 后重新获取。

    好极了

    Brian

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的应用中、我们有一个 USB20.0/3.0集线器连接到其中一个桥接端口。

    但该集线器未在 DFP 处连接任何设备。 它是否会导致连接的桥接器消耗高达一个 USB3.0 820.5mW?

    在此配置下、我们能否通过 PCIe 接口将此桥接器设置为睡眠模式(从 USB 设备功能保持唤醒)?  

    如何实现此设置、TI 是否有文档或示例代码来帮助我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好:

      C6.C2和 C3都是 DFP、未连接? 820.5mW 用于什么?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

     是、所有 USB 端口(C2/C3/C6/A1/A2)均为 DFP 且无连接。

    820.5mW 来自 TUSB7340数据表的功耗表。 连接了一个 USB3.0器件。

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好:

      请在电子邮件中检查我的回复。

    好极了

    Brian