This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411-Q1:在温度范围内的关断电阻

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500270/hd3ss3411-q1-off-resistance-over-temperature

器件型号:HD3SS3411-Q1

工具/软件:

输入和输出以及输入到输入之间的直流关断状态漏电流是多少。

我需要知道25°C 和105°C 下的值

我想以采样/保持的形式使用它、并想弄清楚保持电容器放电的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilbur、

    我在内部进行了检查以了解更多信息、但没有发现任何信息。  

    数据表中显示的数据就是我们拥有的全部数据。  

    我们不会针对器件测试或测量关断电阻。

    谢谢、

    NIR