This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:需要45V 平缓钳位二极管

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2201, TVS3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1500227/tvs3301-need-a-45v-flat-clamp-diode

器件型号:TVS3301
主题中讨论的其他器件:TVS2201

工具/软件:

我需要一个额定电压约为40V 至45V 的平缓钳位二极管。 我能够发现最大额定值为33V (TVS3301)。 我还想知道、放置2个额定电压为22V 的二极管(TVS2201)是否可以使其像44V 平缓钳位一样工作。 此应用位于 VM 线路上的步进电机驱动中、用于防止反电动势和 Ldi/dt 尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishabh、

    是的、您可以将两个 TVS2201s 串联放置以实现44V 工作电压。 如果这在您的应用中是可以接受的、下游 IC 也会有效地将钳位电压加倍。  

    此致、

    Sebastian