This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1431-Q1:利用安全机制将单点故障指标提高至>90%

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497377/tlin1431-q1-safety-mechanisms-to-increase-single-point-fault-metric-to-90

器件型号:TLIN1431-Q1

工具/软件:

对于我们的系统 ASIL-B 覆盖率 、要求 SPFM 为90%或更高、安全分析报告中提供的结果似乎不够。  

您能否提供指南说明手册中描述的哪些安全机制有助于提高 SPFM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isabel:

    ASIL-B 是一个取决于系统的规格、 也就是说、根据功能安全手册、系统设计人员可能会获得系统 ASIL-B 等级、但它不会改变单个芯片的时基故障率。 增加 SPFM 无助于提高、因为收发器本身不是 ASIL-B

    此致、

    Sean